欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电磁波屏蔽涂料

  • 2023.05.05 16:23:59
  • 米思米
  • 1959

 这种涂料也称为EMI(电磁干扰)屏蔽涂料。主要是使用导电涂料以用于防止电磁干扰,同时也起到EMC(电磁环境合规)的作用。

 在电磁波中,涉及信息设备的最为重要的是大约10K~500MHz的频带,自1980年代以来,美国和德国就强化了对于数字设备的EMI法规。其原因之一就是设备外壳的塑料化。由于重量轻、成本低,并且具有产能、设计、高电绝缘性等方面的优势,塑料已经成为数码设备外壳的主流。但是,由于其具有电绝缘性,对电磁波缺乏屏蔽效果,因而需要更加严格的法规规限。

 EMI规限包括针对商用设备的“A类”和针对家用设备的“B类”。此外,从这些设备产生的干扰包括从设备的电源线、信号电缆线传出的“传导干扰”,以及从设备内部直接发射到空间中的“辐射干扰”。电磁波的发生源如【表1】所示。

【表1】电磁波的发生源

自然干扰

大气干扰

闪电放电、间断点、低压、黄砂、火山喷发、暴风雪

太阳干扰

太阳黑体辐射

宇宙干扰

银河干扰

人工干扰

放电干扰

(火花、电弧)

闪烁器(霓虹灯等)、继电器、恒温器(电暖炉、电冰箱、电熨斗等)、收款机、电钻、吸尘器、电动搅拌机、汽车、高压线

滑动接触干扰

电动剃须刀、电动按摩器

辉光放电

荧光灯、氖气放电管、高压水银灯

高频/

超声波干扰

微波炉、高频焊机、电手术刀、高频医疗器械、超声波清洗机

非必要辐射

TV/FM/AM接收机

 涂布导电涂料以实现电磁波屏蔽。所用的涂料包括Ag类、Ni类、Ag-Cu类、Cu类等,均为低温固化涂料,适合用于塑料。作为粘合剂,可选择热塑性丙烯酸树脂、热固性丙烯酸树脂、环氧树脂、酚醛树脂。涂膜的性质如【表2】中所示。

【表2】电磁波屏蔽涂装的电气特性

填料

Ag

Ag-Cu

Ni

Cu

色相

银白色

红色

灰黑色

红铜色

导电率Ωcm

1×10-4

5×10-4以下

5×10-3以下

2×10-3以下

表面电阻Ω/sq

0.1/10μ

0.15/30μ

0.8/30μ

0.4/40μ


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities